请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM
您好!
目前我使用的是 bq27z561电量监测计 IC。
bqStudio 软件的化学成分编程列表中没有锂离子电池的化学成分(锂离子3.8V 和950mAh),因此我使用 http://www.ti.com/tool/gpcchem 执行了化学成分 ID 检测练习。 我能够获得化学 ID 匹配报告 、其中指定了最大 DOD = 1.22 且误差= 0.5%时电池的最佳匹配。
我只是想知道在当前可用的 bqStudio 化学物质列表中添加电池型号特定化学物质的步骤是什么。
此致、
Karan Parmar