This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 48通道 LED 驱动器

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391, TPIC6B595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168750/48ch-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS92391TPIC6B595

大家好、  

您能否帮助为以下输入选择合适的 LED 驱动器?

VBAT=24V、(如果=100mA、VF=2、9V、每个 LED) 6x8或8x6 LED 灯串

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我认为 TPS92391是一个不错的选择。

    数据表

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢你的帮助。 我有一个后续问题、  

      如果每个灯串中的电流(100mA)必须保持恒定、它们还可以使用8位移位寄存器 TPIC6B595吗?

    我希望您能提供进一步的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    TPIC6B595的含义是什么? 此器件是否会随 TPS92391一起提供?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我将与客户澄清这一点、但我认为他们的意思是使用  TPIC6B595而不是 TPS92391。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我有点困惑、这个 TPIC6B595是不是另一个 LED 驱动器?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我在数据表中看到了这一点

    因此、我想确认这是否可行。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    是的、此器件也可与客户设计配合使用。

    BR

    Patrick