主题中讨论的其他器件:PMP10749、
你好! 我需要使用设计一个升压转换规格
应用程序字段 :冷启动(启动停止)
应用所需的技术规格: 冷启动时,输入电压可能会降至3伏。因此 ,根据这种情况,需要3伏和更高的输入电压值。
输出电压:10V 输出和高达20A。
我正在尝试创建一个满足上述要求的升压转换器。 我意识到 pmp10749设计中的升压转换器符合我的要求、但其10Amp 输出不足、因此我需要双相设计。 但是、我不知道我确切需要进行哪些更改。 如何连接 SyncOut 引脚? ? 我是否需要对补偿元件进行任何更改? 我是否需要更改连接到 BST 引脚的电容器?
或其他元素?