This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:双相 Pmp10749升压转换器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10749, LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167538/lm5122-pmp10749-boost-converter-with-dual-phase

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:PMP10749

你好! 我需要使用设计一个升压转换规格  

应用程序字段                 :冷启动(启动停止)

  应用所需的技术规格: 冷启动时,输入电压可能会降至3伏。因此 ,根据这种情况,需要3伏和更高的输入电压值。

                              输出电压:10V 输出和高达20A。

我正在尝试创建一个满足上述要求的升压转换器。 我意识到 pmp10749设计中的升压转换器符合我的要求、但其10Amp 输出不足、因此我需要双相设计。 但是、我不知道我确切需要进行哪些更改。 如何连接 SyncOut 引脚? ? 我是否需要对补偿元件进行任何更改? 我是否需要更改连接到 BST 引脚的电容器?

或其他元素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表以了解有关此功能的更多信息。

    良好的起点是:

    • 7.4.4从模式和 SYNCOUT
    • 8.1.3交错升压配置
    • 图31. 双相交错升压配置

    需要使用最大输出电流除以功率级、针对您的应用配置调整补偿。

    无需更改 BST 引脚上的电容器。 LM5122的驱动器仍然只需驱动一个高侧 FET。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan! 感谢您的帮助、如图所示、主 IC 的 SyncOut 引脚连接到从 IC 的 SYNC /RT 引脚。 '需要使用最大输出电流除以功率级、针对您的应用配置调整补偿。' 我应该在这里执行哪种计算? 我不能使用为单相计算的补偿元件的值吗?  我还需要进行其他更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以对单相使用补偿、并将输出电流减半。 因此、对于一级需要处理的内容、

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan