主题中讨论的其他器件:PSpice for TI、 TPS40211
大家好、
我们的客户希望设计一个从10V 到14.4V 电池输入到100V@0.5A 输出的升压转换器。
他尝试在 Webench 中对设计进行仿真、如下所示。
e2e.ti.com/.../12V-to-100V-Boost-TPS40211.pdf
但是、当他在 PSpice for TI 中使用相同的组件值仿真同一设计时、他注意 到该器 件使用12m Ω 分流电阻器进入过流状态。 分流电阻器上的电流为12.5A。
客户的问题是 器件在 PSpice 中进入过流状态、但在 Webench 中工作。 他 尝试调整分流电阻值和 CSS 电容、以检查是否会有所改善。 但它仅在它们通过接地 ISNS 绕过过过过过过过过流保护时才起作用。 请参阅下面的输出波形。



此问题的原因可能是什么?
此致、
Danilo