This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211-Q1:PSpice 仿真错误

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164841/tps40211-q1-pspice-simulation-error

器件型号:TPS40211-Q1
主题中讨论的其他器件:PSpice for TITPS40211

大家好、

我们的客户希望设计一个从10V 到14.4V 电池输入到100V@0.5A 输出的升压转换器。

他尝试在 Webench 中对设计进行仿真、如下所示。   

e2e.ti.com/.../12V-to-100V-Boost-TPS40211.pdf

但是、当他在 PSpice for TI 中使用相同的组件值仿真同一设计时、他注意 到该器 件使用12m Ω 分流电阻器进入过流状态。 分流电阻器上的电流为12.5A。  

e2e.ti.com/.../4572.Sch.pdf

客户的问题是 器件在 PSpice 中进入过流状态、但在 Webench 中工作。 他 尝试调整分流电阻值和 CSS 电容、以检查是否会有所改善。  但它仅在它们通过接地 ISNS 绕过过过过过过过过流保护时才起作用。 请参阅下面的输出波形。

此问题的原因可能是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 我们目前正在研究这一问题、并将尽快返回给您。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否可以使用较低的输出电容(例如电流值的一半)、较低的感应电阻和较低的负载运行此仿真? 是否可以要求客户与我们共享 TI PSPICE 文件、以便我们了解一下? 客户希望获得的所需开关频率是多少? 不应在没有感应电阻器的情况下实现该设计、因此我们要在我们的一侧检查该设计为何会进入电流限制。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:



    请参阅随附的基于 Webench 设计的仿真项目。
    我们尝试更改输出电容器,但没有成功。 即使没有负载、我们也不会在10V 直流输入下获得100V 的电压

    注意:还随附 webench 设计文件。
    谢谢,
    高拉夫




    e2e.ti.com/.../TPS40211_5F00_100V_5F00_Boost.zip

    e2e.ti.com/.../0407.12V-to-100V-Boost-TPS40211.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gaurav。

    我对设计进行了研究、认为问题是软启动时间、该时间由 SS 引脚上的软启动电容定义。

    在您的仿真中、它只有820nF、这非常短、并且由于该值是从 Webench 获取的、我假设 Webench 中的估算值是在启动期间未连接额外负载、初始电流仅用于对输出电容器充电。

    但是、从初始启动时间开始、负载 R8连接了200欧姆电阻、因此会有额外的电流进入该电阻、从而触发过流限制。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回复。
    根据您的建议,我模拟了具有极高负载(1M )的电路,并能够获得所需的100Vdc 输出。
    但是、您能否建议合适的原因、在 TPS40211稳定后或者在时间 t 之后、我可以在哪里更改负载电阻?

    注意:我提出了如何在 pspice 中执行电阻器扫描的问题  

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1166771/pspice-for-ti-pspice/4389743#4389743

    谢谢,
    高拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    我会使用压控开关并通过信号发生器或 PWL 电压源来控制这种情况。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan