主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 GPCRB
e2e.ti.com/.../abnormal_5F00_capacity1.rar
我将所学图像编程到新芯片中,校准电压和电流 ,发送它启用 并 执行充电和放电测试。一个周期后,我将电池充至充满电状态, 然后,在几个小时后,我发现剩余的容量减少到1/4,真正的 RC 是负的? 我想知道发生了什么以及如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../abnormal_5F00_capacity1.rar
我将所学图像编程到新芯片中,校准电压和电流 ,发送它启用 并 执行充电和放电测试。一个周期后,我将电池充至充满电状态, 然后,在几个小时后,我发现剩余的容量减少到1/4,真正的 RC 是负的? 我想知道发生了什么以及如何解决?
由于放电期间的容量显示正常且未记录充电数据、因此放电时只有少量数据。数据处于放电中。 在这种情况下、是否有任何方法可以使容量恢复正常?
此外、我想问一下 OCV 问题。
1:我发现当电流> DF.Quit 电流(40mA)充电时,OCV 读数是正常的吗? 数据位于 char.rar 中。
2:如果 在静置状态期间没有进行 OCV 读数 , DOD0是否始终使用原始值且不更新?
例如、有一个初始 DOD0、它在放电后不更新、在充电后不更新。 在这种情况下、使用初始 DOD0值计算容量是否存在异常?e2e.ti.com/.../discharge.rare2e.ti.com/.../Charge.rar
3:当我将已学习的图像编程到新芯片并 发送它使能时, DOD0的初始值是多少?
您可以重置监测计、然后再次运行 CHG、RESE休 憩、DSG、放松循环。 这将帮助您将容量恢复正常。
1、不能读取高于退出电流的 OCV 读数。 您需要满足在充电期间会发生变化的 dV/dt 条件。
2.通常应在弛张期间进行 DOD。 如果不是、如果在最后一个 DOD 之后经过48小时、则将再次进行。
3.当您发送 IT_ENABLE 时、DOD 将根据测量仪表上编程的电压、温度和化学 ID 进行计算。