This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:真正的 RC 为负?

Guru**** 2545520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807915/bq34z100-g1-true-rc-is-negative

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMGPCRB

e2e.ti.com/.../abnormal_5F00_capacity1.rar

我将所学图像编程到新芯片中,校准电压和电流 ,发送它启用 并 执行充电和放电测试。一个周期后,我将电池充至充满电状态, 然后,在几个小时后,我发现剩余的容量减少到1/4,真正的 RC 是负的? 我想知道发生了什么以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供 zip 文件。 但是、我需要使用 chg 日志来查看正在发生的情况。 没有日志。 请上传、我可以为您进行分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于放电期间的容量显示正常且未记录充电数据、因此放电时只有少量数据。数据处于放电中。  在这种情况下、是否有任何方法可以使容量恢复正常?  

    此外、我想问一下 OCV 问题。

    1:我发现当电流> DF.Quit 电流(40mA)充电时,OCV 读数是正常的吗? 数据位于 char.rar 中。

    2:如果 在静置状态期间没有进行 OCV 读数 , DOD0是否始终使用原始值且不更新?  

    例如、有一个初始 DOD0、它在放电后不更新、在充电后不更新。 在这种情况下、使用初始 DOD0值计算容量是否存在异常?e2e.ti.com/.../discharge.rare2e.ti.com/.../Charge.rar

    3:当我将已学习的图像编程到新芯片并 发送它使能时, DOD0的初始值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以重置监测计、然后再次运行 CHG、RESE休 憩、DSG、放松循环。 这将帮助您将容量恢复正常。

    1、不能读取高于退出电流的 OCV 读数。 您需要满足在充电期间会发生变化的 dV/dt 条件。

    2.通常应在弛张期间进行 DOD。 如果不是、如果在最后一个 DOD 之后经过48小时、则将再次进行。

    3.当您发送 IT_ENABLE 时、DOD 将根据测量仪表上编程的电压、温度和化学 ID 进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 bq34z100-G1支持两个指数 RBS,T RISE 和 T TIME 常数 是什么意思? 我需要在低温下放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个参数都是用于在 DSG 启动时控制电池自发热的参数。

    如果您需要在低温下使用 DSG、请使用 GPCCHEM 和 GPCRB 对您的电池进行表征。