主题中讨论的其他器件: CSD19533Q5A
你(们)好 ,
请您‘s ?我们的客户的问题、如下所示
请查找随附的 LM5117快速入门文件和原理图。 VCC 由外部12V/300mA DCDC 供电。 请帮助查看是否正常。
新的 LM5117可以输出12V/10A,但当它们吸收12V/9A+几分钟后,LM5117输出电压将降低至~7.4V (空载),并且不能承受任何负载,IC 升温,IC 消耗184mA/45V 输入电压。 一些故障单元 VCC 从12V 消耗至<10V、然后如果向 VCC 引脚提供12V/1A 电源以强制 VCC 为12V、IC 可以恢复。 客户认为这是 LM5117“锁定”问题。
客户已尝试使用 MOSFET TK100E10N1和 HGP (B) 080N10AL (较低 Qg=32nC /Ciss=1876pF0),问题仍然存在。
我们在 LM5117数据表中看不到任何“锁定”模式,但我认为这可能是由某些组件消耗的电流过大导致的,从而导致 VCC 崩溃。 由于采用不同的封装、CSD19533Q5A 现在无法有效地进行测试。
当 IC“锁定”、低侧 FET 关断、高侧 FET 占空比极短时,它似乎处于二极管仿真模式。 可以确认吗?
e2e.ti.com/.../lm_2800_2_2900_5117_5F00_quick_5F00_start_5F00_lv_5F00_calculatorV1.5.xls