This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117锁定问题

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, CSD19533Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810568/lm5117-lm5117-lock-issue

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: CSD19533Q5A

你(们)好 ,

     请您‘s  ?我们的客户的问题、如下所示

请查找随附的 LM5117快速入门文件和原理图。 VCC 由外部12V/300mA DCDC 供电。 请帮助查看是否正常。

 新的 LM5117可以输出12V/10A,但当它们吸收12V/9A+几分钟后,LM5117输出电压将降低至~7.4V (空载),并且不能承受任何负载,IC 升温,IC 消耗184mA/45V 输入电压。 一些故障单元 VCC 从12V 消耗至<10V、然后如果向 VCC 引脚提供12V/1A 电源以强制 VCC 为12V、IC 可以恢复。 客户认为这是 LM5117“锁定”问题。

客户已尝试使用 MOSFET TK100E10N1和 HGP (B) 080N10AL (较低 Qg=32nC /Ciss=1876pF0),问题仍然存在。

我们在 LM5117数据表中看不到任何“锁定”模式,但我认为这可能是由某些组件消耗的电流过大导致的,从而导致 VCC 崩溃。 由于采用不同的封装、CSD19533Q5A 现在无法有效地进行测试。

当 IC“锁定”、低侧 FET 关断、高侧 FET 占空比极短时,它似乎处于二极管仿真模式。 可以确认吗?

  e2e.ti.com/.../lm_2800_2_2900_5117_5F00_quick_5F00_start_5F00_lv_5F00_calculatorV1.5.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 无法找到随附的原理图。

    您能否同时发送您的原理图和 PCB 布局图像?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。