This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360 EMC 7 EMI 问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, BQ24296M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810301/tps54360-tps54360-emc-7-emi-issue

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件: BQ24296M

尊敬的 TI:

我们的一个主要客户遇到了 TPS54360设计 EMC 和 EMI 问题。

随附文件包含原理图和 PCB 以及 EMC 和 EMI 测试报告。

条件1 :文件未更改直流电源上的任何设计测试为12V 和24V,EMC RE 通过,EMI CE 失败,详细信息数据请参阅随附的文件。  

                      C107 = 0.22uF/250V/1210、L102 = 8.2uH (8040线圈电感器)、L101 = 8.2uH (8040线圈电感器)

条件2:更改为  C107 = 10uF/250V/1210、L102 = 100uH (8040线圈电感器)、L101 = 22uH (0630模制功率电感器) 在12v 和24V 电源输入上进行测试、结果 是 EMC RE 失败,EMI CE 通过。

另一项测试是断开射频器件并禁用充电(设计采用 BQ24296M)、它们可以确保该 辐射强度集中在 TPS54360上。

客户正在准备2019年6月底的"批量生产"流程、请帮助找到一些改进此问题的想法。

谢谢。             

e2e.ti.com/.../GV600ME-CE-Certification-Test20190612.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    顺便说一下、我有所有产品图片、schmatci 和 PCB 文件、如果您需要、我们可以通过电子邮件发送给您、毕竟、我们对他们充满信心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将原理图和 PCB 布局发送至 frank.de.stasi@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。