主题中讨论的其他器件: BQ24296M
尊敬的 TI:
我们的一个主要客户遇到了 TPS54360设计 EMC 和 EMI 问题。
随附文件包含原理图和 PCB 以及 EMC 和 EMI 测试报告。
条件1 :文件未更改直流电源上的任何设计测试为12V 和24V,EMC RE 通过,EMI CE 失败,详细信息数据请参阅随附的文件。
C107 = 0.22uF/250V/1210、L102 = 8.2uH (8040线圈电感器)、L101 = 8.2uH (8040线圈电感器)
条件2:更改为 C107 = 10uF/250V/1210、L102 = 100uH (8040线圈电感器)、L101 = 22uH (0630模制功率电感器) 在12v 和24V 电源输入上进行测试、结果 是 EMC RE 失败,EMI CE 通过。
另一项测试是断开射频器件并禁用充电(设计采用 BQ24296M)、它们可以确保该 辐射强度集中在 TPS54360上。
客户正在准备2019年6月底的"批量生产"流程、请帮助找到一些改进此问题的想法。
谢谢。