This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:使用两个 TPS7A05来切换输出电压

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813780/tps7a05-switching-the-output-voltage-using-two-tps7a05

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS706

如下图所示、直接连接 TPS7A05的两个输出引脚是否适用?

条件

- VIN:5.0V

- VOUT:3.3V (TPS7A0533)

       1.8V (TPS7A0518)

- EN 引脚:只启用一个或另一个

我认为没有问题、因为不超过绝对最大值、我的理解是否正确?

如果您有任何建议、请告诉我。