This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:LED 驱动问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811254/tps92691-led-driving-problem

器件型号:TPS92691

你(们)好 我设计了升压 LED 驱动器(TPS92691)、它工作良好(请参阅上一篇文章)。

重新设计(清理了布线、减少了循环、添加了一些函数)后、系统的行为异常。 组装完成后、当我首次连接电源时、一切工作正常、LED 亮起。 但是、在我断开电源并再次连接后、从 LED 分流器连接到 CSn 和 CSP 引脚的电阻器 R14和 R15 (来自数据表升压示例的名称)会烧毁。 我发现 CSn 和 CSP 引脚与 AGND 引脚短路。 已多次尝试使用新部件组装的不同 PCB。 我的布局有什么问题? 原因是什么?

该原理图与之前版本完全相同、基于数据表中的示例。

请参阅随附的图片:

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

     为了完整起见、您可以再次向我发送原理图和要求。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 我在帖子中添加了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分析原理图后、我注意到 原理图上的 C21和 C22应该为我的 LED 电压额定值、即56V、对吧? 那么、它们应该是100V 吗?

    我焊接了100V 电容器、但不幸的是、在打开和关闭多次之后、也出现了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除了 C19、C21和 C22。 现在它起作用了。 烧毁的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    烧毁的原因是电容器上的额定电压仅为6V、输出为56V。  如前所述、您应该对电容器使用100V 额定值。  您应  一次性将 C21和 C22 100V 额定值和 C19替换为50V 额定值、然后重新进行测试。  通常情况 下、如果 C21和 C22上的一个电容器短路、那么它会在其他电容器上造成污点、您必须将它们全部替换、然后重新测试。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan。 即使没有电容器、在几个导通/关断周期(电源插头开/关)后、电阻器也会烧坏、并且驱动 器引脚会短接至 AGND。

    当它工作时(在烧毁之前)、一切都正常、调光工作良好。 但经过几个周期后、它会烧坏。

    请提供测试/检查的建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    您提到了驱动器引脚...您是指 CSP 和 CSn 引脚吗?  该器件的最大额定电压为65V、如果超过该电压、则会烧毁该器件。  请监测 Vout、以查看在所有测试期间是否超过65V、即使使用上述电源插头也是如此。

    您使用的是 TPS92691和开关 FET Q1之间的器件、我们的评估板上没有这种器件。  另一件事是、当使用 VBAT 作为功率级时、您将 TPS92691的 VIN 使用12V 电压、这是可以的、但当存在 V12且 VBAT 不是瞬时、可能会有例外。  尝试将 TPS92691的 VIN 从 VBATT 而不是12V 运行以进行测试、以查看其是否解决了该问题。  

    由于您提到它在以前的电路板布局中起作用、并且您只对该版本的电路板有问题...您是否对之前的电路板进行了这些电源插拔(热插拔)?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan。 感谢您的详细分析和您提出的要点。 我们现在正在测试电路板、稍后将发布信息。

    谢谢、

    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    我们现在将关闭该线程、但当您使用其他数据回复该线程时、它将重新打开。

    谢谢 Tuan