This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:适用于高阻态、高电压应用的低功耗收集器电源管理 IC

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25570EVM-206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808562/bq25570evm-206-low-power-harvester-power-management-ic-for-hi-z-hi-v-application

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

我有一个实验过的 BQ25570开发板:BQ25570EVM-206

此应用是一个高阻态线圈、可从磁场产生0-130VAC 电压。  线圈 DCR 为350欧姆。  它连接到二极管(非同步)桥式整流器、经过充分滤波、并馈入150VDCmax 降压 SMPS 以输出1.8-5.0VDC、设置为3.3VDC。  关于多控制环路串行连接的主题;我可以详细介绍它的设计、但初始问题不需要此信息。  当输入功率足够时、此3.3VDC 输出在大多数标准中是"干净的"。 第一级降压转换器没有 UVLO、并在低于 Vreg (1.8VDC-5.0VDC)时关闭或传递源。 也没有升压功能、但 CM 和 DCM 显然起作用。 "负载"是一个 BQ25570 (通过注明的 TI EVM)、VBAT 上有一个锂聚合物电池、VSTOR 已通过数据表电容解决。 VOUT 上没有其他负载、或者有时标记为 VSYS 的负载。   

源线圈的 MAG 字段是基于 MAG 周期或 RPM 的。 我对边界条件感到关注,因此对这类集成控制器的吸引力。  降压 SMPS 后、输入功率能够达到1W 输出、但我的问题不在该工作区域。  问题在于、BQ25570被"要求"(更好地定义为预期)停止充电并依赖 VBATT 满足任何负载需求。  

下面介绍我对 BQ25570的问题和疑问;

1) 1) 当源阻抗无法满足需求或提供正常输入时、VBAT 输出似乎不能保持最小阻抗 CC 调节或断开。  VIN 将完全崩溃源。 这似乎不符合 PV 和其他 Hi-Z 应用的用途。

2) 2)在上述定义的状态下、如果不断开负载、即使电源恢复或接近理想状态、系统也是完全不可恢复的。  断开 VBAT 可解决此问题。

我想知道具有源的 BQ MPP 控制器的参数。  它是否与输入端的其他 SMPS 或控制环路不兼容?  也许 VIN"测试脉冲"时间与输入降压转换器的 di/dt 压摆电容不符。  我应该注意、输入电容最终无关紧要。  如果 BQ25570的输入阻抗监控完全基于 V、则不应存在问题。  如上所述、系统永远不会恢复。  

目的是提供一个锂离子/锂聚合物充电控制器、此控制器与一个高阻抗源兼容、此高阻抗源也从高电压、低 I 电流产生相对于 PV 的功率。  我需要预级电源管理来满足 BQ25570的低输入电压范围。 源线圈已经过几个降压转换器的测试、能够以非智能方式(无源 CC 限制)为相同的电池和超级电容器充电、而不会在恢复过程中出现问题。  显而易见的是、不允许电池通过第一个降压级反馈到直流短路源线圈中、但情况并非如此。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    BQ25570 MPP 电路允许其升压转换器在 DCM 模式下切换、只要 VIN_DC 上的电压不低于 MPP% x 开路电压、该电压每16秒在 VREF_SAMP 电容器上采样和保持一次、就会拉高至285mA 峰值电流。  您可以在第26页的 d/s 图26和27中看到操作示例。  如果加载的 VIN_DC (换句话说、不是开路电压)  高于 VBAT_OV 值、 则 VIN_DC 上的下拉 NFET 将打开以下拉输入、从而使电池不会过压。  

    您使用的 MPP%是多少?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff

    我已经以50%、70%和80% MPP 运行了应用程序。  我没有记录任何差异。  该设计每16秒发布一次电源。  以下是其他两个观察结果:

    1)在 Vout 或 VBAT 上无负载的情况下、BQ25570似乎不稳定、并从源端吸收随机电流。  

    2) 2)在 Vout 或 VBAT 上无负载的情况下、BQ25570从5V 拉低电源 SMPS。  

    我已经尝试过2个不同的 EVM、它们的作用是相同的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您能否使用限流电源或常规电源和10-100串联电阻器进行测试?  电源应设置为略高于 VBAT_OV、以防止下拉 FET 导通。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Jeff、我将把这个问题标记为"已解决"。

    我确实在1.8VDC-5VDC 的线性工作台电源和100欧姆串联 R 下测试了电路。 BQ 器件似乎按预期工作、包括稳定钳位输入电压。  在原始降压转换器之间的电路中插入相同的100欧姆串联 R 可以在室温下降低感知到的稳定性问题、但不能完全保持固定的输入到输出效率、因为它仍会不定期地分流转储电流。 实际上、无论是否使用串联 R。 我将放弃这种方法、转而选择具有"电源路径"的 CCCV 锂离子电池充电控制器...作为小于20mA 的低充电电流并添加电压监控电路(具有足够的时间常数) 从初级交流/直流级断开充电器负载与稳压能力的连接。  到目前为止、我可以在室温下以5VDC 调节输出和线圈将看到的最低发电机速度收集400mW 的能量。  

    '电源应设置得略高于 VBAT_OV、以防止下拉 FET 导通。'

    我理解为较低。  如果 TI 正在侦听、具有降压/升压或仅具有降压级的类似器件与次级电池和 SYS/Vout 比较有利。  应用中的器件假定为低电压、最小 PV 电池应用。  但是、我的问题似乎完全存在于解决方案的 MPPT 部分。  

    -Jason

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    很抱歉、此 IC 不适用于您的应用。  

    感谢大家对数据表排印错误的关注。

    我将向我们的系统和设计团队传达您的建议。

    此致、

    Jeff