主题中讨论的其他器件:BQ25570、
我有一个实验过的 BQ25570开发板:BQ25570EVM-206
此应用是一个高阻态线圈、可从磁场产生0-130VAC 电压。 线圈 DCR 为350欧姆。 它连接到二极管(非同步)桥式整流器、经过充分滤波、并馈入150VDCmax 降压 SMPS 以输出1.8-5.0VDC、设置为3.3VDC。 关于多控制环路串行连接的主题;我可以详细介绍它的设计、但初始问题不需要此信息。 当输入功率足够时、此3.3VDC 输出在大多数标准中是"干净的"。 第一级降压转换器没有 UVLO、并在低于 Vreg (1.8VDC-5.0VDC)时关闭或传递源。 也没有升压功能、但 CM 和 DCM 显然起作用。 "负载"是一个 BQ25570 (通过注明的 TI EVM)、VBAT 上有一个锂聚合物电池、VSTOR 已通过数据表电容解决。 VOUT 上没有其他负载、或者有时标记为 VSYS 的负载。
源线圈的 MAG 字段是基于 MAG 周期或 RPM 的。 我对边界条件感到关注,因此对这类集成控制器的吸引力。 降压 SMPS 后、输入功率能够达到1W 输出、但我的问题不在该工作区域。 问题在于、BQ25570被"要求"(更好地定义为预期)停止充电并依赖 VBATT 满足任何负载需求。
下面介绍我对 BQ25570的问题和疑问;
1) 1) 当源阻抗无法满足需求或提供正常输入时、VBAT 输出似乎不能保持最小阻抗 CC 调节或断开。 VIN 将完全崩溃源。 这似乎不符合 PV 和其他 Hi-Z 应用的用途。
2) 2)在上述定义的状态下、如果不断开负载、即使电源恢复或接近理想状态、系统也是完全不可恢复的。 断开 VBAT 可解决此问题。
我想知道具有源的 BQ MPP 控制器的参数。 它是否与输入端的其他 SMPS 或控制环路不兼容? 也许 VIN"测试脉冲"时间与输入降压转换器的 di/dt 压摆电容不符。 我应该注意、输入电容最终无关紧要。 如果 BQ25570的输入阻抗监控完全基于 V、则不应存在问题。 如上所述、系统永远不会恢复。
目的是提供一个锂离子/锂聚合物充电控制器、此控制器与一个高阻抗源兼容、此高阻抗源也从高电压、低 I 电流产生相对于 PV 的功率。 我需要预级电源管理来满足 BQ25570的低输入电压范围。 源线圈已经过几个降压转换器的测试、能够以非智能方式(无源 CC 限制)为相同的电池和超级电容器充电、而不会在恢复过程中出现问题。 显而易见的是、不允许电池通过第一个降压级反馈到直流短路源线圈中、但情况并非如此。
谢谢你