主题中讨论的其他器件:BQ76920、 BQSTUDIO、 EV2400、 BQ76930、 BQ76940、
我实施了 bq76920数据表中的设计。 它显示输出电压、但每当我连接负载时、BMS 会被切断、电压变为零。 请帮助我运行电路板。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您已从 BQ78350-R1数据表中发送原理图。 您认为这正是您用于电路板的原理图、还是您正在使用 EVM? 当然、数据表原理图没有问题。 此外、正如我之前说过的、您需要配置保护阈值、以确保负载不会导致故障情况。 如果无法使用 BQStudio 与器件通信、则意味着您尚未配置必要的设置。
需要 EV2400 (或 EV2300)来使用 BQStudio 与器件通信。 MCP2221不是等效的、不起作用。
此致、
Matt
由于 CAP1上没有电压、因此器件的某个电源引脚未通电。 您能否发送原理图、我可以帮您找出问题所在? 您之前发送的原理图来自 BQ78350-R1数据表。
此新视频可能有助于了解哪些器件未正确连接: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940
此致、
Matt
BQ76920上的此 NC 引脚不应连接任何器件、因此您无需放置导线。 BQ76930和 BQ76940上有 NC 引脚、这些引脚在数据表引脚表中提供了有关连接 CAP 引脚的说明。
如果您的原理图与数据表相同、则器件应正确加电。 为了帮助进一步调试、我们确实需要查看您的原理图。 此外、让我知道您是如何为电路板供电的-无论是连接单个电池还是使用电源。
此致、
Matt
好的、我看到了一个问题。 TS1引脚需要一个上升电压来使器件脱离运输模式。 请参阅数据表 BQ76920数据表的第10.4节。 另请参阅此应用手册、了解控制此引脚以启动器件的方法: www.ti.com/.../slua769.pdf
您好!
很高兴看到器件正在启动。 您是否已经对 BQ78350-R1进行了编程? 数据闪存需要使用有关电池和应用的信息进行编程。 FET 将被禁用、直到您在数据闪存中启用它们。 请参阅此应用手册(http://www.ti.com/lit/pdf/slua924)和《BQ78350-R1技术参考手册》(http://www.ti.com/lit/pdf/sluubd3)。
如果您已经设置了 BQ78350-R1、但仍有问题、请向我发送您的数据闪存设置、我可以帮助解决该问题。 您可以通过单击 BQStudio 数据存储器屏幕上的"Export"按钮导出数据闪存。
此致、
Matt
您好!
这说明了未启用 FET 的原因。 如果未正确配置 BQ78350、它将不适用于您的系统。 要使用 BQStudio 软件配置器件、需要 EV2400 (或 EV2300)。
如果没有 EV2400、可以对 BQ78350进行编程、但如果您从未在 BQStudio 中使用过该器件、这将非常具有挑战性。 数据表和技术参考手册介绍了如何对数据闪存进行编程、并对每个参数设置进行了说明。 如果您使用的是 EV2400、则会更容易。
您还可以选择构建自己的 EV2400 -产品文件夹 http://www.ti.com/tool/EV2400中提供了电路板设计文件
此致、
Matt