This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:运行基于 bq76920和 bq78350的 BMS 时出错。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQSTUDIO, BQ78350-R1, EV2400, BQ76930, BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807820/bq78350-error-running-bq76920-and-bq78350-based-bms

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQSTUDIOEV2400BQ76930BQ76940

我实施了 bq76920数据表中的设计。 它显示输出电压、但每当我连接负载时、BMS 会被切断、电压变为零。 请帮助我运行电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送电路板原理图和器件设置的副本。 听起来、无论何时连接负载、保护 FET 都可能会打开。 负载是否超出故障条件设置的范围? 确保在施加负载之前正确配置了保护功能。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      [引用用户="Matt Sunna"]

    您好!

    请发送电路板原理图和器件设置的副本。 听起来、无论何时连接负载、保护 FET 都可能会打开。 负载是否超出故障条件设置的范围? 确保在施加负载之前正确配置了保护功能。

    此致、

    Matt

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 bq76920 Regout 引脚上得不到电压、并且也无法将电路板与 bqStudio 连接。 我正在使用 MCP2221将电路板与计算机连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已从 BQ78350-R1数据表中发送原理图。 您认为这正是您用于电路板的原理图、还是您正在使用 EVM? 当然、数据表原理图没有问题。 此外、正如我之前说过的、您需要配置保护阈值、以确保负载不会导致故障情况。 如果无法使用 BQStudio 与器件通信、则意味着您尚未配置必要的设置。

    需要 EV2400 (或 EV2300)来使用 BQStudio 与器件通信。 MCP2221不是等效的、不起作用。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我测试了所有引脚上的所有电压、只有一件事。 在 REGSRG 引脚获得电源时、我不会在 bq76920 REGOUT 引脚处获得任何电压。

    请帮助我运行此设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 REGOUT 上没有电压、可能有几种不同的原因:

    1) 1)器件可能无法获得所有电源引脚的电压。 确保您在 BAT、CAP1、VC 引脚上看到正确的电压

    2) 2) REGOUT 也将为低电平、直到将引导信号发送到器件的 TS1引脚。 请参阅数据表第10.4.2节(运输模式)

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我们检查了您提到的引脚间的电压。 除了 cap1、我们在所有电源引脚上都获得了正确的电压。 但在 cap1引脚上没有电压。

    请指导我们运行该电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CAP1上没有电压、因此器件的某个电源引脚未通电。 您能否发送原理图、我可以帮您找出问题所在? 您之前发送的原理图来自 BQ78350-R1数据表。

    此新视频可能有助于了解哪些器件未正确连接: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的设计与 bq78350-R1数据表中给出的设计相同。 我观看了该视频、其中说要将 NC 引脚与电容引脚连接。 而在数据表中、NC 引脚保持断开状态、因此我们也将其保持断开状态。     我们应该在 NC 引脚和 CAP 引脚之间放置一根导线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ76920上的此 NC 引脚不应连接任何器件、因此您无需放置导线。 BQ76930和 BQ76940上有 NC 引脚、这些引脚在数据表引脚表中提供了有关连接 CAP 引脚的说明。

    如果您的原理图与数据表相同、则器件应正确加电。 为了帮助进一步调试、我们确实需要查看您的原理图。 此外、让我知道您是如何为电路板供电的-无论是连接单个电池还是使用电源。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    请在 attachments.e2e.ti.com/.../schematic-design-2.pdf 中找到原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../schematic-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送原理图。 我将检查问题。 您能否告诉我您如何为电路板供电? 您是连接电池还是电源、在什么位置进行连接?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了一个问题。 TS1引脚需要一个上升电压来使器件脱离运输模式。 请参阅数据表 BQ76920数据表的第10.4节。 另请参阅此应用手册、了解控制此引脚以启动器件的方法: www.ti.com/.../slua769.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过连接电池为其供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我向 TS1引脚提供了上升脉冲、并在 REGOUT 引脚处获得电压、但仍然无法运行负载。 而 bq78350上的 LED 不会亮起以显示 SoC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHG 和 DSG 引脚上没有输出电压。 它们应该显示一些电压来驱动 MOSFET、但它们不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到器件正在启动。 您是否已经对 BQ78350-R1进行了编程? 数据闪存需要使用有关电池和应用的信息进行编程。 FET 将被禁用、直到您在数据闪存中启用它们。 请参阅此应用手册(http://www.ti.com/lit/pdf/slua924)和《BQ78350-R1技术参考手册》(http://www.ti.com/lit/pdf/sluubd3)。

    如果您已经设置了 BQ78350-R1、但仍有问题、请向我发送您的数据闪存设置、我可以帮助解决该问题。 您可以通过单击 BQStudio 数据存储器屏幕上的"Export"按钮导出数据闪存。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的帮助。 我们尚未对其进行编程、因为此处无法轻松提供 EV2400/2300模块、您能不能建议对 bq78350进行编程的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这说明了未启用 FET 的原因。 如果未正确配置 BQ78350、它将不适用于您的系统。 要使用 BQStudio 软件配置器件、需要 EV2400 (或 EV2300)。  

    如果没有 EV2400、可以对 BQ78350进行编程、但如果您从未在 BQStudio 中使用过该器件、这将非常具有挑战性。 数据表和技术参考手册介绍了如何对数据闪存进行编程、并对每个参数设置进行了说明。 如果您使用的是 EV2400、则会更容易。

    您还可以选择构建自己的 EV2400 -产品文件夹 http://www.ti.com/tool/EV2400中提供了电路板设计文件

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

     我们可以使用 THUMBUS2300 HPA467板还是不能代替 EV2300/2400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能起作用-它的运行方式应该类似于 EV2300、但我认为它可能很难找到。 这是一个较旧的模块、已长时间未投入生产。

    建议使用 EV2400器件。

    此致、

    Matt