This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:输出纹波降低

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54326, TPS54425, TPS54325, TPS53511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171379/tps54326-output-ripple-reduction

器件型号:TPS54326
主题中讨论的其他器件: TPS54425TPS54325TPS53511

尊敬的先生/女士:

我使用的是 TPS54326、并且经历高于预期的输出纹波(64mVpk-pk)。
输入电压为12V。
输出电压为3.3V。
负载电流低于1A。

电路与以下电路类似、但:
输入电容为47uF+47uF+22uF+10uF。
输出电容为22uF+22uF+22uF

有什么关于如何减少的想法?

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您如何计算预期的纹波? 波形中的纹波大约为60mV、这大约是您的预期纹波。 在任何情况下、当您测量该波形时、确切的输出电流是多少? 您还想捕获 SW 节点吗? 当纹波通常比 PWM 高得多时、我尝试检查器件是否在 PFM 模式下运行。  

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    非常感谢您的回复。

    输出纹波是在 Cout 处测量的。

    测得的负载电流为200mA。

    以下是 SW 引脚上的情况。

    这里是我为 ECO 切换添加外部负载(800mA 外部负载)的数据。
    10mV pk-pk、其中 HF 噪声来自进入回放的导线。

    答案可能是不可能的、但如何强制控制器退出 ECO 模式?
    如果不可能、其他封装兼容的器件不会出现此问题。  

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、此器件正在进入 Eco-mode。 有一些与 P2P 兼容的器件 TPS54325和 TPS54425、这些器件应允许您保持在 PWM 模式下、并且在轻负载期间不会出现这种高纹波。 如果 您可以在同一电路板上尝试其中一种 IC、请告诉我。 除了 IC 交换外、您无需为此进行任何 BOM 更改。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、
    感谢您对此进行深入研究。
    我使用的器件是 TPS54326RGTT (16-VQFN)。 我找不到任何替代办法。
    是否有方法不使用 ECO 模式?

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我明白了。 TPS54325本来是一款完美的 P2P 替代产品、但仅适用于 PWP 封装。 遗憾的是、采用 RGT 封装的 TPS54326没有 P2P 非 Eco-mode 器件。 只有具有此封装的其他 P2P 器件是 TPS53511、但该器件也具有 Eco-mode、因此这不会有所帮助。 是否可以使用另一个封装恢复布局、或者这在设计阶段是否太远?

    一种方法是增加电感器以降低 TPS54326进入 PFM 或 Eco-mode 时的输出电流。 如果您查看数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54326.pdf#page=7)第7页的公式1、您将看到可以通过增大电感器来降低 PWM 到 PFM 的转换电流。 当然、 由于该器件具有内部补偿功能、因此您只能在转换器不稳定之前大幅增加电感器。  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    谢谢你。  
    电路板正在生产中、因此在此阶段不会进行更改。
    添加了一个用于隔离的2512 (6432)电流感应电阻器、后跟一个1uF 电容器。
    我尝试了铁氧体和22uF、这使得纹波从60mvpk-pk 更糟、到125mv pk-pk。
    我可以使用电感器、但开关频率为700KHz 时、电感器需要较大。

    此致 Grant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    我指的是设计中使用的默认电感器、如果增加了该电感器、则只会有助于减少 PWM 到 PFM 的转换点。 但它将无法完全消除它。 您好像是指此处的第二级铁氧体磁珠+ 22uF 滤波器-是这样吗? 如果您愿意进行其他滤波、则可以考虑使用本应用手册第4.1节中提到的相同铁氧体磁珠和电容组合:  https://www.ti.com/lit/an/slva549/slva549.pdf或者、您也可以在路径中添加一个 LDO 来消除高纹波、但鉴于此器件已投入生产、这可能很难实现。

    谢谢、

    模块