主题中讨论的其他器件: TPS54425、 TPS54325、 TPS53511
尊敬的先生/女士:
我使用的是 TPS54326、并且经历高于预期的输出纹波(64mVpk-pk)。
输入电压为12V。
输出电压为3.3V。
负载电流低于1A。
电路与以下电路类似、但:
输入电容为47uF+47uF+22uF+10uF。
输出电容为22uF+22uF+22uF
有什么关于如何减少的想法?
Joe、您好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
我使用的是 TPS54326、并且经历高于预期的输出纹波(64mVpk-pk)。
输入电压为12V。
输出电压为3.3V。
负载电流低于1A。
电路与以下电路类似、但:
输入电容为47uF+47uF+22uF+10uF。
输出电容为22uF+22uF+22uF
有什么关于如何减少的想法?
Joe、您好
您好、Amod、
非常感谢您的回复。
输出纹波是在 Cout 处测量的。
测得的负载电流为200mA。
以下是 SW 引脚上的情况。
这里是我为 ECO 切换添加外部负载(800mA 外部负载)的数据。
10mV pk-pk、其中 HF 噪声来自进入回放的导线。
答案可能是不可能的、但如何强制控制器退出 ECO 模式?
如果不可能、其他封装兼容的器件不会出现此问题。
Joe、您好
Joe、您好!
我明白了。 TPS54325本来是一款完美的 P2P 替代产品、但仅适用于 PWP 封装。 遗憾的是、采用 RGT 封装的 TPS54326没有 P2P 非 Eco-mode 器件。 只有具有此封装的其他 P2P 器件是 TPS53511、但该器件也具有 Eco-mode、因此这不会有所帮助。 是否可以使用另一个封装恢复布局、或者这在设计阶段是否太远?
一种方法是增加电感器以降低 TPS54326进入 PFM 或 Eco-mode 时的输出电流。 如果您查看数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54326.pdf#page=7)第7页的公式1、您将看到可以通过增大电感器来降低 PWM 到 PFM 的转换电流。 当然、 由于该器件具有内部补偿功能、因此您只能在转换器不稳定之前大幅增加电感器。
谢谢、
模块
尊敬的 Grant:
我指的是设计中使用的默认电感器、如果增加了该电感器、则只会有助于减少 PWM 到 PFM 的转换点。 但它将无法完全消除它。 您好像是指此处的第二级铁氧体磁珠+ 22uF 滤波器-是这样吗? 如果您愿意进行其他滤波、则可以考虑使用本应用手册第4.1节中提到的相同铁氧体磁珠和电容组合: https://www.ti.com/lit/an/slva549/slva549.pdf或者、您也可以在路径中添加一个 LDO 来消除高纹波、但鉴于此器件已投入生产、这可能很难实现。
谢谢、
模块