This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marco:
感谢您选择 ISO5451驱动器。
我快速检查了您的原理图。 总体实施没有任何问题。
我建议在 DESAT 路径上尝试理想二极管-二极管的电容效应可能会导致 DESAT 引脚变为低电平。
如数据表中所示、
开关感性负载会导致 FET 续流二极管上出现较大的瞬时正向电压瞬变。 这些瞬变会导致 DESAT 引脚上出现较大的负电压尖峰、从而从器件中消耗大量电流。 kΩ 将此电流限制在损坏电平以下、将一个100 Ω 至1k Ω 电阻器与 DESAT 二极管串联。 可选的肖特基二极管可提供进一步保护、其低正向电压可确保在低电压电平下将 DESAT 输入钳位到 GND2电位。
因此、您还可以计划 在 DESAT 引脚上使用肖特基二极管将电压钳制到 GND2电位。
谢谢
Sasi