This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:电源管理论坛

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172309/iso5451-power-management-forum

器件型号:ISO5451

大家好、社区

 我的栅极驱动器 ISO5451上的 DESAT 连接器有问题。 如仿真结果所示、电压值降至-1.8V。  我怀疑电路图中存在错误。 但不幸的是、我找不到它。 栅极驱动器的输出行为正确。 IGBT 已正确切换。 只有 DESAT 连接让我头疼。

也许有人可以在这方面帮助我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您选择 ISO5451驱动器。

    我快速检查了您的原理图。  总体实施没有任何问题。

    我建议在 DESAT 路径上尝试理想二极管-二极管的电容效应可能会导致 DESAT 引脚变为低电平。

    如数据表中所示、  

    开关感性负载会导致 FET 续流二极管上出现较大的瞬时正向电压瞬变。 这些瞬变会导致 DESAT 引脚上出现较大的负电压尖峰、从而从器件中消耗大量电流。 kΩ 将此电流限制在损坏电平以下、将一个100 Ω 至1k Ω 电阻器与 DESAT 二极管串联。 可选的肖特基二极管可提供进一步保护、其低正向电压可确保在低电压电平下将 DESAT 输入钳位到 GND2电位。

    因此、您还可以计划 在 DESAT 引脚上使用肖特基二极管将电压钳制到 GND2电位。


    谢谢

    Sasi