Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC2891, UCC2893, UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC2891、 UCC2893、 UCC2897A
你(们)好。
我的一位客户希望为他们的产品系列提供电源。 以下是规格。
客户考虑使用 UCC28780来满足其电源要求。 他们在下面提出了一些问题。
- 此有源钳位开关 IC 是否支持14V 至110V 的直流电压范围?
- 我们对开关频率的理解是、可以通过假设最小开关频率来计算电感值。 根据电感值、输入电压和负载条件、控制器将自动调整开关频率。 这意味着没有固定的工作频率、就像传统开关控制器在其上工作一样。
以下是该设计的规格。
- 输入电压为14Vdc 至110Vdc
- 输出–12V/50W
- 在10%至100%的负载条件下效率大于90%。
- 3kV 隔离。
如果任何其他器件也是更好的提议、请帮助提供响应并帮助建议合适的器件。
Mitesh