This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:需要器件建议

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC2891, UCC2893, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172235/ucc28780-need-device-suggestion

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC2891UCC2893UCC2897A

你(们)好。

我的一位客户希望为他们的产品系列提供电源。 以下是规格。

客户考虑使用 UCC28780来满足其电源要求。 他们在下面提出了一些问题。

  1. 此有源钳位开关 IC 是否支持14V 至110V 的直流电压范围?
  2. 我们对开关频率的理解是、可以通过假设最小开关频率来计算电感值。 根据电感值、输入电压和负载条件、控制器将自动调整开关频率。 这意味着没有固定的工作频率、就像传统开关控制器在其上工作一样。

 

以下是该设计的规格。

  1. 输入电压为14Vdc 至110Vdc
  2. 输出–12V/50W
  3. 在10%至100%的负载条件下效率大于90%。
  4. 3kV 隔离。

 如果任何其他器件也是更好的提议、请帮助提供响应并帮助建议合适的器件。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、  

    感谢您关注 TI 的有源钳位控制器。   

    UCC28780可在您的范围内的较高电压下工作、但在14V 端可能会出现问题  值得注意的是、它至少需要17.5V 才能启动(实际上最大值为18.2V)。

    有源钳位正向模式控制器系列可适应整个14V-110V 输入范围。
    我建议考虑使用 UCC2897A、UCC2891或 UCC2893器件,或此选择列表上的任何其它器件: https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/pwm-controllers/products.html#p1129=Active-Clamp%20Forward 。

    其中一个解决方案应该能够满足您的要求、尽管在10%负载下可能无法轻松实现>90%的效率。

    此致、
    Ulrich