This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:学习周期后更新相对充电状态百分比不准确

Guru**** 2551230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811619/bq27z561-after-the-learning-cycle-update-relative-state-of-charge-percentage-is-not-accurate

器件型号:BQ27Z561

大家好、团队、

我使用 BQ27Z561电量监测计来监测26Ah 电池。 我完成了化学 ID 生成过程、并将该化学 ID 配置到电量监测计中。 现在、按照步骤、我已经开始了电池的学习周期。 我已将所需参数配置到电量监测计中、并开始执行该程序并完成该过程。 但是、我仍然没有达到实际的相对充电状态。 通过观察寄存器、我可以发现、虽然我已经将电池1 Qmax 配置为26000mAh、但我的完整充电容量为15433mAh。

让我知道这里出了什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik

    您不需要手动配置 Qmax。 监测计会在学习完成后对其进行修改。 您需要更改的是设计容量、以便与您的电池组的标称容量相对应。 您是否有学习周期日志和 gg 文件。 要使学习成功、您需要遵循学习周期条件。 只有这样、测量仪表才会准确。

    谢谢

    Onyx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已手动更新电量监测->设计容量 mAh -> 26000和其他所需数据。  目前、我已再次开始学习周期、并使电池处于完全放电状态、并在休息位变为高电平之前让电池放松。 现在、我已经在之后启动了充电状态。

    在这里、VOK 寄存器在充电1小时后不会被置位。  

    请看随附的我当前状态的图片、让我知道是否有遗漏的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    除此之外、我们发现我们开始的第一个学习周期没有按预期启动。 以下是查看 SLUA903.PDF 后对其提出的一些问题:

    1. 在第3.2.1节中、有人提到"将电池放电为空"、这意味着需要从100%到0%(要执行完全放电 cylce??)开始流程 或者、这个过程只是为了确保我们按照3.2.2开始这个过程、电池的电量从它的任何%中的0%开始?
    2. 在开始学习周期流程之前、根据工具中的电池规格修改哪些重要参数? (即先前执行所需流程已生成的 ChemID。)
    3. 下面是电量监测选项卡的屏幕截图、其中我们主要根据电池规格修改了设计、FD、FC、TD 和 TC 中的参数。
      1. 电池容量:26AH
      2. 充电电压:4.28V
      3. 典型电压:3.7V
      4. 放电电压:2.8V

    谢谢、

    Dhvanish Parekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dhvanish。

    下面的应用手册提供了有关如何完成学习周期的说明。 虽然是针对不同的监测计编写的、但过程和步骤是相同的。

    初始放电不必是完全放电。 它可能来自电池电压处于的任何位置。 如果它已为空、则发送它以启用它、并发送 RESET 命令和充电、休息5小时、然后充满 电。  

    不用担心 VOK 标志、只需在记录时完成周期、并确保适当设置应用手册中列出的参数。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    感谢您的更新!

    我将根据随附文档中提供的提示开始学习周期。 如果我发现自己处于中间状态、我会随时向您发送消息、或者更新结果。