This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:大噪声和纹波电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813390/tps53515-big-noiste-and-ripple-voltage

器件型号:TPS53515

您好、先生、

我使用 TPS53515生成5V 电压。 直流输入 Vin=12V,fsw=1MHz。 原理图如下所示。

5V,Vout=5V,Iout=10Amath 的目的。 5V 用于与其他 PMIC 一起生成3V3和1V0。

通过测试、噪声和纹波电压很大、maily 是纹波电压、因为噪声电压频率为1MHz。

因为5V 用作3V3和1V0直流/直流降压电路的输入。 ,电源 IC 的这些5V 输入、有其他电容。

问题:

如何降低纹波电压? 我尝试将 Fsw 减至500kHz、纹波电压较小、但仍超过150mV。 我将100uf (ESR=23m Ω)更改为47uF (MLCC)、 似乎无效。

,节点的波形看起来不是很好、并且以无限形式、高占空比会自动变化。 当 MODE 连接到 PGOOD 时、它应该是连续的吗?

5V 的输出电压

SW 节点波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盛宝

    您的原理图和波形未发布。  可以重试吗?  确保也包含3.3V 和1.0V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    随附的文件是我的所有电路板电源原理图和波形。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../PWR-noise.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盛宝

    您观察到的不是纹波、而可能是开关噪声。  正确测量它非常重要。  您需要确保探头上没有长接地。  请直接在您的输出电容器上测量它。  使用非常短的接地连接(< 1 cm 尾纤)或更好的测量方法、但使用"尖头和桶形"。