您好、先生、
我使用 TPS53515生成5V 电压。 直流输入 Vin=12V,fsw=1MHz。 原理图如下所示。
5V,Vout=5V,Iout=10Amath 的目的。 5V 用于与其他 PMIC 一起生成3V3和1V0。
通过测试、噪声和纹波电压很大、maily 是纹波电压、因为噪声电压频率为1MHz。
因为5V 用作3V3和1V0直流/直流降压电路的输入。 ,电源 IC 的这些5V 输入、有其他电容。
问题:
如何降低纹波电压? 我尝试将 Fsw 减至500kHz、纹波电压较小、但仍超过150mV。 我将100uf (ESR=23m Ω)更改为47uF (MLCC)、 似乎无效。
,节点的波形看起来不是很好、并且以无限形式、高占空比会自动变化。 当 MODE 连接到 PGOOD 时、它应该是连续的吗?
5V 的输出电压
SW 节点波形