请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40170 主题中讨论的其他器件: LM5145、 LM5141、 LM5148
尊敬的所有人:
我们发现 TPS40170的功效很低。
当无负载时、功耗可以是5W 或更高。 是否有任何节能模式可降低功耗?
我们的应用是48V 至12V 的转换。
此致、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.