This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:电源效率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5145, LM5141, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172364/tps40170-power-efficiency

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5145LM5141LM5148

尊敬的所有人:

我们发现 TPS40170的功效很低。  

当无负载时、功耗可以是5W 或更高。 是否有任何节能模式可降低功耗?

我们的应用是48V 至12V 的转换。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David  

    不幸的是,没有。 TPS40170仅以 CCM 模式运行。  

    如果您需要电压模式控制器、请考虑 LM5145/46。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您还可以考虑具有低 IQ 的 LM5141/-Q1或 LM5148/9/-Q1电流模式控制器。 这些器件的额定输入电压分别为65V 和80V、专为实现高轻负载效率而设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空载时为5W、听起来很高。 检查您的 FET 和电感器选择(分别针对开关/栅极驱动损耗和磁芯损耗)。