This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:无论使能和输入如何、输出始终为低电平。 我们想知道这个问题的原因

Guru**** 2520560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812182/ucc27531-output-is-always-low-irrespective-of-enable-and-input-we-would-like-to-know-the-reason-for-this-issue

器件型号:UCC27531

UCC27531DBVT -无论 ENABLE 和输入如何、输出始终为低电平。 我们想知道这个问题的原因。

电路图:


 

电源电压= 15V、使能引脚和输入引脚均由 FPGA (5V)控制。 它已在很长一段时间内成功测试(例如、工作时间=8小时/天、总工作日=30天(大约))。 但是、IC 现在突然出现故障(注意:电路/setup 中未进行任何更改)。 故障 IC 的总数为2。 我不知道为什么失败了。 您能帮我们找出问题的根本原因吗?

供参考:齐纳器件型号:BZT52C15-7-F,MOSFET 器件型号:IPB60R199CP

脉冲打开/关闭时间:1us /1.7ms

我们已从故障 IC 进行了一些测量、以供您参考。

测试结果如下所示、

电源电压:15V,消耗电流:25mA (使能和输入引脚无任何输入)。

注意:我们已经测量了2个发生故障的 IC 的输出阻抗。

IC 号出现故障 引脚
使能 输入 OUTH (测量的与电源引脚的 IMP OUTL (测量的与接地引脚的差值
1 短整型 打开
短整型 短整型
2. 短整型 打开
短整型 短整型

在不为两个 IC 提供电源的情况下测量每个引脚的阻抗与 r.t GND。

引脚编号 阻抗
1 打开
2. 222k
3. 1.065兆
5. 0.937mg
6. 2.6兆

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vairavan、  

    感谢您关注我们的司机、我叫 Mamadou Diallo、是高功率驱动器团队的 AE。  

    您的原理图看起来不错、除了将1uF 去耦电容器增加到4uF 至10uF 之外、我没有看到任何主要问题。 您能否分享您的电路布局、以排除其中的任何潜在问题。 我想仔细检查组件的放置情况。

    是否观察到任何物理故障? FET 和电源是否也损坏? 两个 IC 是否在同一电路板上发生故障? 还是在单独的电路板上进行了测试。

    您提到驱动器经过测试并正常运行了一段时间、您能不能直接在驱动器引脚上帮助处理"良好 IC"正常运行时的波形? IN、EN、VDD、OUT (H/L)和 GATE。我问这个问题是因为通常情况下、这会指示潜在的警告标志和红色标志。  

    感谢您提供更多信息。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vairavan、  

    我们一段时间没有听到您的声音、我必须假设您已经解决了问题、不需要任何进一步的帮助。 如果是、请单击绿色按钮并分享分辨率、供其他 e2e 用户学习。 与此同时、我将把这个线程标记为已解决并将其关闭。  

    如果您仍有问题、请通过在该主题上进一步发布上述附加信息告知我们、我们很乐意帮助您进行调试。

    再次感谢您关注我们的驱动器。

    此致、

    -Mamadou