请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5450 请找到随附的 CE 传导发射图、
添加滤波器后、我们能够在开关频率下获得非常低的传导发射、但谐波的发射水平超出预期。 此外,我们对滤波器电路进行了一些修改,使发射水平仍然下降(仅在500kHz 时),但谐波看起来不会受到影响,我们不理解这种谐波导致问题的原因。
我们先前设计的电路板在500kHz 时也出现传导发射故障、然后修改了电路以更改扼流 EMI 滤波器。
现在发射降低了@ 500kHz、但如果 我移除出现的缓冲电阻器 R7谐波、谐波会更大但相同。 但是、移除缓冲电路可能是重新测试的问题。 单元已使用缓冲电阻器进行无源再测试。
请告诉我们解决方案。 如果我添加缓冲电阻器、谐波辐射水平可能会高于开关频率。