This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:EMI 性能

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809968/tps5450-emi-performance

器件型号:TPS5450
请找到随附的 CE 传导发射图、
添加滤波器后、我们能够在开关频率下获得非常低的传导发射、但谐波的发射水平超出预期。 此外,我们对滤波器电路进行了一些修改,使发射水平仍然下降(仅在500kHz 时),但谐波看起来不会受到影响,我们不理解这种谐波导致问题的原因。
我们先前设计的电路板在500kHz 时也出现传导发射故障、然后修改了电路以更改扼流 EMI 滤波器。
现在发射降低了@ 500kHz、但如果 我移除出现的缓冲电阻器 R7谐波、谐波会更大但相同。 但是、移除缓冲电路可能是重新测试的问题。 单元已使用缓冲电阻器进行无源再测试。
请告诉我们解决方案。 如果我添加缓冲电阻器、谐波辐射水平可能会高于开关频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您是测量转换器的输入还是输出?

    我可以看到、Murata 滤波器位于转换器的输出端。  

    您将什么作为输入滤波器组件?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于传导发射、我们将在 LISN 测量端口中测量正线路 DC+。

    在将电源馈送到稳压器之前、再放置一个 Murata 滤波器和共模扼流圈。

    请告诉我进一步的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 Murata 滤波器的器件型号?

    您还想展示输入端的滤波器网络吗?

    要尝试的一点是、不要使用缓冲器、您能否在共模扼流圈的末端添加一个4.7uF 的电容器、然后再进入滤波器并查看它是否会降低您的基频?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我希望您已经解决了您的问题。 现在、我将关闭该线程。 如果您仍有问题、请随时打开

    谢谢

    -Arief