This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:VBAT 数据读回不准确

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811815/bq25890-vbat-data-read-back-is-inaccuracy

器件型号:BQ25890

您好、E2E、

客户在其系统上使用 bq25890、他们发现通过内部 ADC 读回的 VBAT 值不准确。

数字仪表的实际测量 Vbat 仅为3.25V、但读回值为3.8V。

可能的原因是什么?

VBAT:读取 REG0E

VSYS:读取 REG0F

tbat:读取 REG10

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    是否应用了 VBUS?  如果不是、MINSYS 值是多少?  当没有应用 VBUS 时、ADC 只有在 V (BAT)>MINSYS 值时才是准确的。  如果您的客户将 MINSYS 降低至3.0V (最低设置)、则会使 ADC 正常工作。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们确认在捕获错误日志期间没有应用 VBUS。

    我们在电池放电周期将 MINSYS 设置为3.0V。

    BTW、我们尝试将 MINSYS 设置回默认的3.5V (REG03)、并使用3.2V 电池为器件供电。 此时、VBUS/VBAT/VSYS 值的 ADC 均为0x0。 ADC 转换功能已开启。

    BR、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我不知道 VBAT ADC 有什么问题。  未应用 VBUS 时其他 ADC 值是否准确?  这是否发生在多个电路板/ IC 上?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据我们的上述错误日志、它指示:

    VSYS (REG0F)为3.464V。

    VBAT (REG0E)在18秒内从3.684V 随机变为3.804V。

    tbat (REG10)为-18.288degC。

     这些值当时都不是合理的、因为是室温环境、因此我们使器件放电。

    下面是 BQ25890对我们的工作方式很好。

    VSYS 大约为3.1V。

    VBAT 大约为3.1V。

    Tbat 为28.85摄氏度。

    所有这些值都适合实际环境温度和实际电池电压。

    这些异常值在3个器件上都是发现的(所有器件都是在同一样本构建中制造的)。 然而,很难复制。

    BR、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    您在哪里用数字仪表测量 VBAT 电压?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我们的器件中取出电池、并直接测量其 PACK+和 PACK-之间的电压。

    BR、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们遇到了来自 BQ25890的更奇怪的读取值。

    情况如下:

    1.室温控制在40摄氏度。

    2.适配器已插入(QC2.0标准)。

    * TIC 是指放置在 BQ25890附近的板载 NTC。

    我认为奇怪的一点:

    适配器已插入、但 REG0B 显示 VBUS 状态为"无输入"。

    VBAT 为4.844V。 REG-6寄存器设置显示我们将限制正确设置为4.208V、这是指我们的 VMAX 值。

    当 ADC 功能异常时、无论室温或40摄氏度室温如何、tbat (REG10)都为-18.288。

    除了错误的 ADC 值之外、VBUS 的"无输入"状态将导致 MCU 在有电源适配器时错误地将 VSYSMIN 设置为3.0V。

    BR、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    1.您提到测试是在没有 VBUS 的情况下进行的,而仅在电池的情况下进行的。 因此、"VBUS=No Input"应该正确。

    2. BQ25890 ADC 测量器件引脚上的 ADC 参数。 VBAT 引脚 和电池组端子之间可能存在线路压降。

    REG0C=08表示 BATOVP 状态。 请检查原因。

    4. REG08=42表示 IRCOMP 正在使用中。 请仔细检查 IRCOMP 电阻器和 IRCOMP 电压钳位是否设置适当。

    谢谢、

    宁。