Other Parts Discussed in Thread: BQ25890
您好、E2E、
客户在其系统上使用 bq25890、他们发现通过内部 ADC 读回的 VBAT 值不准确。
数字仪表的实际测量 Vbat 仅为3.25V、但读回值为3.8V。
可能的原因是什么?
VBAT:读取 REG0E
VSYS:读取 REG0F
tbat:读取 REG10
BR、
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
根据我们的上述错误日志、它指示:
VSYS (REG0F)为3.464V。
VBAT (REG0E)在18秒内从3.684V 随机变为3.804V。
tbat (REG10)为-18.288degC。
这些值当时都不是合理的、因为是室温环境、因此我们使器件放电。
下面是 BQ25890对我们的工作方式很好。
VSYS 大约为3.1V。
VBAT 大约为3.1V。
Tbat 为28.85摄氏度。
所有这些值都适合实际环境温度和实际电池电压。
这些异常值在3个器件上都是发现的(所有器件都是在同一样本构建中制造的)。 然而,很难复制。
BR、
Joseph
大家好、
我们遇到了来自 BQ25890的更奇怪的读取值。
情况如下:
1.室温控制在40摄氏度。
2.适配器已插入(QC2.0标准)。
* TIC 是指放置在 BQ25890附近的板载 NTC。
我认为奇怪的一点:
适配器已插入、但 REG0B 显示 VBUS 状态为"无输入"。
VBAT 为4.844V。 REG-6寄存器设置显示我们将限制正确设置为4.208V、这是指我们的 VMAX 值。
当 ADC 功能异常时、无论室温或40摄氏度室温如何、tbat (REG10)都为-18.288。
除了错误的 ADC 值之外、VBUS 的"无输入"状态将导致 MCU 在有电源适配器时错误地将 VSYSMIN 设置为3.0V。
BR、
Joseph
Joseph、
1.您提到测试是在没有 VBUS 的情况下进行的,而仅在电池的情况下进行的。 因此、"VBUS=No Input"应该正确。
2. BQ25890 ADC 测量器件引脚上的 ADC 参数。 VBAT 引脚 和电池组端子之间可能存在线路压降。
REG0C=08表示 BATOVP 状态。 请检查原因。
4. REG08=42表示 IRCOMP 正在使用中。 请仔细检查 IRCOMP 电阻器和 IRCOMP 电压钳位是否设置适当。
谢谢、
宁。