This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC2895-Q1:最大输出电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1, TINA-TI, UCC28950, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813261/webench-tools-ucc2895-q1-output-max-current

器件型号:UCC2895-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950-Q1TINA-TIUCC28950UCC28951-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我的客户希望使用 WEBENCH 仿真 UCC28950-Q1。

  • 输入条件:800V
  • 输出条件:24V/10kW

WEBENCH 屏幕显示的最大电流为300A、如下所示。

UCC28950-Q1无法查看电流是否超过300A?

我们在 WEBENCH 上运行了250A 条件的仿真。

将显示以下消息、仿真将不起作用。

是否有办法实现这一目标?

我们将回顾 WEBENCH 补偿电路值的常数。

仿真正常运行时、我能否获得波特图仿真结果?