主题中讨论的其他器件:UCC28950-Q1、 TINA-TI、 UCC28950、 UCC28951-Q1
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我的客户希望使用 WEBENCH 仿真 UCC28950-Q1。
- 输入条件:800V
- 输出条件:24V/10kW
WEBENCH 屏幕显示的最大电流为300A、如下所示。
UCC28950-Q1无法查看电流是否超过300A?
我们在 WEBENCH 上运行了250A 条件的仿真。
将显示以下消息、仿真将不起作用。
是否有办法实现这一目标?
我们将回顾 WEBENCH 补偿电路值的常数。
仿真正常运行时、我能否获得波特图仿真结果?