This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940的问题

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813370/bq76940-question-for-bq76940

器件型号:BQ76940

大家好、

BQ76940的 ALERT 引脚为何始终处于3.3V 高电平? ALERT 引脚、此引脚具有510K 电阻接地和470pF 电容器、SYS_STAT 寄存器被读取为0x80;不会从 UV、OV、SCD、OCD、OVRD_ALERT 和 DEVICE_XREADY 生成警报; TS1电压约为1.7V、系统应处于 Norma 模式。  将"1"写入 DSG_ON 位后、示波器测量的 DSG 引脚上的输出为12V、1ms 脉冲、为什么 DSG 放电在开启时会自动关闭?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    由于 SYS_STAT 寄存器不是0x00、ALERT 为高电平。  0x80表示 CC 有一个可用的更新值。  如果设置了 CC_EN、这将每250ms 发生一次、如果清除警报、则将其设置为高电平。  为了调试其他行为、关闭 CC_EN 以将 ALERT 用作信号可能会很有用。

    1ms 导通时间与故障延迟不匹配。  SCD 延迟较短、可能是电流产生并最终导致事件发生。  检查 SRP 和 SRN 的连接、并查找 PCB 上可能存在的串扰。 DSG 关闭后、查看状态寄存器以查看已记录的故障。  如果没有故障、请查看 I2C 流量、以查看是否有意外命令在开启后关闭 DSG、或者在读取 DSG 进行调试之前清除了状态。