大家好、
BQ76940的 ALERT 引脚为何始终处于3.3V 高电平? ALERT 引脚、此引脚具有510K 电阻接地和470pF 电容器、SYS_STAT 寄存器被读取为0x80;不会从 UV、OV、SCD、OCD、OVRD_ALERT 和 DEVICE_XREADY 生成警报; TS1电压约为1.7V、系统应处于 Norma 模式。 将"1"写入 DSG_ON 位后、示波器测量的 DSG 引脚上的输出为12V、1ms 脉冲、为什么 DSG 放电在开启时会自动关闭?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
BQ76940的 ALERT 引脚为何始终处于3.3V 高电平? ALERT 引脚、此引脚具有510K 电阻接地和470pF 电容器、SYS_STAT 寄存器被读取为0x80;不会从 UV、OV、SCD、OCD、OVRD_ALERT 和 DEVICE_XREADY 生成警报; TS1电压约为1.7V、系统应处于 Norma 模式。 将"1"写入 DSG_ON 位后、示波器测量的 DSG 引脚上的输出为12V、1ms 脉冲、为什么 DSG 放电在开启时会自动关闭?
谢谢。
尊敬的 Annie:
由于 SYS_STAT 寄存器不是0x00、ALERT 为高电平。 0x80表示 CC 有一个可用的更新值。 如果设置了 CC_EN、这将每250ms 发生一次、如果清除警报、则将其设置为高电平。 为了调试其他行为、关闭 CC_EN 以将 ALERT 用作信号可能会很有用。
1ms 导通时间与故障延迟不匹配。 SCD 延迟较短、可能是电流产生并最终导致事件发生。 检查 SRP 和 SRN 的连接、并查找 PCB 上可能存在的串扰。 DSG 关闭后、查看状态寄存器以查看已记录的故障。 如果没有故障、请查看 I2C 流量、以查看是否有意外命令在开启后关闭 DSG、或者在读取 DSG 进行调试之前清除了状态。