This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951MCX

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951, LP2951-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812636/lp2951-lp2951mcx

器件型号:LP2951

你(们)好

LP2951MCX 是否为有源器件?  在网站上-最新的数据表中不包含此部件。

器件名称是否更改? 如果是、 请发送 PCN 文档

为什么仿真器不支持 LP2951MCX 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    LP2951MCX 不是有效器件型号;但是、LP2951CMX 仍可从 LP2951-N 系列获取。  当 TI 收购 National Semiconductor 时、LP2951等两家公司的一些器件具有共同的系列名称。  虽然可订购器件型号未更改、但前 National Semiconductor 系列名称已更改为 LP2951-N、以便将可订购器件与适当的数据表和其他技术文档相关联。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    具有固定5V 输出的 LP2951CMX/NOPB 和具有可调输出的 Lp2951CMX/NOPB 的器件型号之间有何差异?

    具有固定5V 输出的 LP2951ACMX/NOPB 和具有可调输出的 Lp2951ACMX/NOPB 的器件型号之间有何差异?

    谢谢

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    所有 LP2951-N 器件均可根据反馈、感应和 VTAP 引脚的使用方式提供可调输出或固定输出。   

    您列出的器件型号可用于5V 输出或可调输出。

    非常尊重、

    Ryan