This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找工作频率高达700kHz 或1MHz 的 CRM 降压控制器

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28811, PMP10415
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811173/looking-for-a-crm-buck-controller-with-operation-frequency-up-to-700khz-or-1mhz

主题中讨论的其他器件:UCC28700UCC28811PMP10415

您能否推荐工作频率高达700kHz 或1MHz 的 CRM 降压控制器? 仅用于控制主开关、无需 SR MOSFET 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要什么输入电压范围、输出电压和输出电流?  如果使用非同步控制器(无 LS FET)、则 CrM 运行将取决于负载电流始终大于电感纹波电流峰峰值的一半。  您还需要其他功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢你。 输入电压范围为750V-900Vdc。 输出电压范围为350VDC-750VDC。 1500W 输出功率。

    我们将为控制器提供独立的辅助电源。 还有外部 MOSFET 和二极管。 为了实现 ZVS、我需要一 个用于 CRM 模式而不是 CCM 模式的控制器。  CCM 下硬开关的高功率损耗会使 MOSFET 掉电。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的团队没有任何产品来支持这种高电压。  输入电压异常高。 您能给我一些有关您的应用的详细信息吗?  或许我可以向您指出一个解决方案、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉,我感到困惑。 即使是高电压应用、 控制器也会获得低电压反馈。 然后它 提供 PWM 信号(低电压)。 我不希望控制器 IC 处理高电压。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此 TI 高电压参考设计。  您的应用程序可能是其修改版本。

    www.ti.com/.../PMP10415

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢你。 那么、您建议我试用 UCC28700吗? 但它是一种断续传导模式(DCM)、谷底开关 的 最大开关频率为130kHz。

    我需要一个最大开关频率高达700kHz 或1MEG Hz 的 CRM 模式控制器。

    UCC28811的最大开关频率是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCM 是我所理解的您想要的。  对于该极高的 VIN 范围、您可能需要较低的开关频率。  我向我们的电源设计服务团队建议了您的输入范围、他们推荐了 PMP10415参考设计。  通常、我只能直接支持低于30V 的 VIN。 您能否提供有关您要求的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    抱歉、CrM 表示临界导通模式或边界导通模式。 则峰值电流应力不会如此高。 RMS 电流也将低于 DCM。 功率密度要求很高。 我需要以高频率运行它、以减小磁性元件和输出滤波器的尺寸。 因此需要 ZVS 操作。 选择 CrM 运行模式。

    我正在寻找控制器。 无需参考设计。 所有其他设计已经完成。 由于存在成本限制、因此我无法使用 DSP、因此我需要一个低成本模拟控制器。

    UCC28811可能可以满足您的需求。 但需要检查最大频率限制。 TI UCC28811数据表中未提及此内容。 您可以帮助检查一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我是否可以重置该线程。  我的团队不支持这些高电压应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    谢谢你。  如有必要、请复制您的相关组。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28811、可能不是您想要的。  它是自振荡的、可能在相对较低的频率下、在典型应用中可能大约为100kHz。  您可能会发现、高频运行很难实现。  您正在使用什么功率 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我和一些设计专家进行了交谈。  它们指出、不需要特殊的控制器。  只要您能够提供适当的偏置和电平转换、您就可以选择您想要的任何一个器件。  它们确实针对具有 高开关电压的高开关频率发出警告开关损耗可能很大、并且反向恢复条件可能会导致过载和可能的热失控。  希望您在这些高电压设计方面经验丰富。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    非常感谢您的热情建议。 是的、随着直流总线的增加、开关损耗将增加。 我在高电压设计方面经验丰富。

    我想使用 UCC28811等控制器中的 Tze 来实现降压转换器的 CrM 操作。

     UCC28811的上限频率是多少? 我可能可以使用500kHz 开关频率。

    如果它仍然不足以支持500kHz 的运行、 您是否有 TI 推荐的器件型号? 再次感谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 电路自振荡、开通由变压器零能量检测器(Tze 引脚)控制、关断由电流感应比较器控制。  因此、实际频率将取决于您的实现方式。  我看不到任何特定的上限。  它将由您的磁性元件设计确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很棒! 它是我要寻找的控制器。 工作温度似乎较高、为105摄氏度。 您是否有125摄氏度版本。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最高结温为150 C。 测试的参数为-40 t0 105 C。 UCC28811将在高达150 C 的结温下运行、不会造成损坏。  结温超过105 C 时、可能无法满足某些器件规格。 我一直在尝试支持您的问题、但我的产品系列仅涵盖高达7 V 的输入。  根据我到目前为止看到的情况、我认为 UCC28811可能是您想要的控制器。  如果您对它有具体的问题、我建议您为它启动一个新的线程。  这样、专门负责该器件的产品专家就可以回答您可能遇到的任何特定问题。  请随时直接与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该指出、这是一个控制器。  功率耗散不应太高、因此除非环境温度较高、否则结温不应增加太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢!