您能否推荐工作频率高达700kHz 或1MHz 的 CRM 降压控制器? 仅用于控制主开关、无需 SR MOSFET 控制。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
陈
请查看此 TI 高电压参考设计。 您的应用程序可能是其修改版本。
John、
抱歉、CrM 表示临界导通模式或边界导通模式。 则峰值电流应力不会如此高。 RMS 电流也将低于 DCM。 功率密度要求很高。 我需要以高频率运行它、以减小磁性元件和输出滤波器的尺寸。 因此需要 ZVS 操作。 选择 CrM 运行模式。
我正在寻找控制器。 无需参考设计。 所有其他设计已经完成。 由于存在成本限制、因此我无法使用 DSP、因此我需要一个低成本模拟控制器。
UCC28811可能可以满足您的需求。 但需要检查最大频率限制。 TI UCC28811数据表中未提及此内容。 您可以帮助检查一下吗? 谢谢你。
陈
最高结温为150 C。 测试的参数为-40 t0 105 C。 UCC28811将在高达150 C 的结温下运行、不会造成损坏。 结温超过105 C 时、可能无法满足某些器件规格。 我一直在尝试支持您的问题、但我的产品系列仅涵盖高达7 V 的输入。 根据我到目前为止看到的情况、我认为 UCC28811可能是您想要的控制器。 如果您对它有具体的问题、我建议您为它启动一个新的线程。 这样、专门负责该器件的产品专家就可以回答您可能遇到的任何特定问题。 请随时直接与我联系。