请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3897 大家好、
我的客户 现在使用的是 TPS3897、 感应 输入 负 电压将达到-0.6V、超过 绝对最大值(-0.3V)、是否存在风险? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.