This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:SENSE 输入负电压将达到-0.6V、

Guru**** 2519230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811960/tps3897-sense-input-negative-voltage-will-arrive--0-6v

器件型号:TPS3897

大家好、

我的客户 现在使用的是 TPS3897、 感应 输入 负 电压将达到-0.6V、超过 绝对最大值(-0.3V)、是否存在风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    这似乎比实际问题更像是电压瞬变、这将导致器件功能不正常。 您的应用是否特别嘈杂? 我们建议在 SENSE 上放置一个旁路电容器、以减少类似的尖峰、并可能防止您看到的电压下冲。

    如果您需要有关此方面的更多帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    如果客户  现在不能更改原理图、这里是否存在风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    它仍然可以正常工作、但如果您因此而面临任何问题、则很可能是因为您的电路中存在高噪声。 但是、我认为功能不应受到影响。

    谢谢、

    Abhinav。