请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117 大家好、
TLV1117数据表中显示:
TLV1117器件经设计可与具有的钽和铝电解输出电容器一起工作时保持稳定
介于0.2 Ω 和10 Ω 之间的 ESR。
您能否给出更多的评论、为什么 ESR 应该在0.2欧姆到10欧姆的范围内? 是否有用于计算 ESR 值的公式?
如果输出电容器的 ESR 高于10欧姆或低于0.2欧姆、如何影响 LDO 工作?
谢谢你