This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:输出电容的 ESR

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812267/tlv1117-esr-of-output-capacitor

器件型号:TLV1117

大家好、

TLV1117数据表中显示:

TLV1117器件经设计可与具有的钽和铝电解输出电容器一起工作时保持稳定
介于0.2 Ω 和10 Ω 之间的 ESR。

您能否给出更多的评论、为什么 ESR 应该在0.2欧姆到10欧姆的范围内? 是否有用于计算 ESR 值的公式?

如果输出电容器的 ESR 高于10欧姆或低于0.2欧姆、如何影响 LDO 工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    我们实际上有一份涵盖此主题的应用手册。 请在此处查看:

    本应用手册应回答与所需 ESR 相关的问题、如果仍不清楚、请告知我。  

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我对输出电容器的 ESR 有两个问题:

    1、除了 LDO 输出引脚附近的电容器外、一些电容器与 LDO 输出 引脚连接、但远离 LDO 的位置、  这些电容器的 ESR 值是否应增加到总 ESR 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.小电阻器在何处添加以增加高于所述灵敏度的输出 ESR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krista、

    您应仅对靠近 LDO 输出端的电容器的 ESR 进行计数。 如果电容器的 ESR 小于要求值、则应该有一个与输出电容器串联的电阻器。 换句话说、电阻器位于输出引脚和输出电容器之间。  

    此致、

    Jason