This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:LDO 在负载条件下调节至高于配置的输出电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811805/tps7a52-q1-ldo-regulating-with-load-to-a-higher-output-voltage-than-configured

器件型号:TPS7A52-Q1

您好!

使用 TPS7A52-Q1在输出端具有稳定的1、95V 电压。 从另一个 LDO 为其提供稳定的5V 电压。

在我的第一个 PCB 上进行设计时、我看到它经常显示正确的1、95V (无负载)。 有时、我在使用万用表/ OSZi 进行测试时看到输出显示超过1、96V (2...2、5V)、然后下降到1、95V。

对于负载(另一个需要1、95V 电压的数字器件)、我看到它将达到2、59V?! (稳定)。

我不知道为什么。

原理图如下:

有人知道这里发生了什么吗?

谢谢、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    通常、当线性稳压器的输出高于预期的设定电压时、这是由于无意漏电路径将输出电压偏置为高电平。  当传统线性稳压器的输出偏置高于预期的设定电压时、由负载将输出电压拉回稳压范围内。 常见的漏电路径包括焊接后未正确去除的残余磁通、对于负载需要多个输入轨的应用、负载内部可能会有二极管、因此会将输出偏置为高电平。  

    在您的应用中、当您希望输出为1.95V 时、最好也确认没有电流流经 J3、因为流过该节点的电流将允许电压设置增加。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈!

    我进行了几次测试、发现我的一些 PCB 显示了 IC 引脚之间的短接、其中需要1、95V 电压。 因此会强制另一个电压组进入 LDO。

    但有时还使用我们的万用表之一看到、电压开始时高于1、95V、并且担心 LDO 会与负载变化发生战斗。

    一般而言-我知道 LDO 用于非常高的电流。 但是、Vout 是否也保证无负载或具有几百 uA 的极小负载? 或者、这种 LDO 在不加载/没有电流进入输出流动的情况下一般是一个难题吗?

    谢谢、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    输出电压的额定输出电流范围为5mA 至2A; 但是、必须注意的是、当输出偏置为高电平时、LDO 的反馈环路将关闭导通元件、以便额外的电流不会从流入流出、并进一步为输出电容器充电。  可通过负载电流(或无负载时的电阻分压器电流)将输出拉回稳压范围内。  如果输出上的偏置电流大于负载电流(电阻分压器电流)、您可能仍会看到比预期更高的输出电压。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    好的、注意到。 那么、我应该加载电阻式 LDO 的输出以获得最小5mA 的电流吗? 原因是我的负载本身(另一个 IC)通常低于5mA。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    为了应用电气特性表中的精度规格、是的、将需要5mA 的最小负载电流。  请记住、您的电阻分压器电流将导致此电流。

    请务必记住、TPS7A52-Q1即使在无负载的情况下也能够实现稳定的稳压输出。  根据您之前的描述、您的大多数问题似乎是由输出端的无意偏置引起的。

    非常尊重、

    Ryan