您好!
使用 TPS7A52-Q1在输出端具有稳定的1、95V 电压。 从另一个 LDO 为其提供稳定的5V 电压。
在我的第一个 PCB 上进行设计时、我看到它经常显示正确的1、95V (无负载)。 有时、我在使用万用表/ OSZi 进行测试时看到输出显示超过1、96V (2...2、5V)、然后下降到1、95V。
对于负载(另一个需要1、95V 电压的数字器件)、我看到它将达到2、59V?! (稳定)。
我不知道为什么。
原理图如下:
有人知道这里发生了什么吗?
谢谢、
Markus