请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2373 主题中讨论的其他器件: TPS2372
你(们)好
我的客户正在使用 TPS2373查看4类8类。
负载为5V/12A。
数据表显示了5个 PD 7级或8级脉冲。
但是、客户的电路输出6个脉冲。
6个分类周期是否存在任何问题?
-客户测试
|
- TI_TPS2373-4 (演示板)_(4类8类签名) |
||||
|
- 5V/12A 负载 |
||||
- TPS2373数据表