This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:分类周期数

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812570/tps2373-number-of-class-cycles

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372

你(们)好

我的客户正在使用 TPS2373查看4类8类。

负载为5V/12A。

数据表显示了5个 PD 7级或8级脉冲。

但是、客户的电路输出6个脉冲。

6个分类周期是否存在任何问题?

-客户测试

- TI_TPS2373-4 (演示板)_(4类8类签名)

- 5V/12A 负载

- TPS2373数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这是哪个 PSE? 六个分类手指表示非标准 PoH (每对输出3个分类手指、因此对于4对、有6个分类手指); 但是、有一个较长的分类手指、如果 PD 请求8级电流(两个不同的分类电流)、并且 PSE 可以处理该情况、这是一种令人困惑的 PSE 行为。

    然而、接收6个分类手指的 TPS2373或 TPS2372 BT PD 会将其视为4类 PSE、输出 TPH-TPL-BT 逻辑将为低-低-低。