Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, CSD19535KTT, BQ76930, TIDA-01093, TIDA-010030, CSD19536KTT, TIDA-00449
主题中讨论的其他器件: CSD19535KTT、 BQ76930、 TIDA-01093、 TIDA-010030、 CSD19536KTT、 TIDA-00449
大家好、我是 Anand、是 EV 2W 应用领域的 BMS。
请告诉我、使用16节串联电池的 BQ76940 I m 是否可以级联、因为这是15节电池器件。
对于16节并联电池和16节串联90AH 电池、电池平衡组件(MOSFET +电阻器)的额定值应为多少、以及建议使用 Li-Fe PO4电池的电池平衡电流。
对于30安培充电和130安培放电最大值、充电和放电 MOSFET 的额定值应为多少、如果有、请建议使用 TI MOSFTE (请参阅 CSD19535KTT)。